This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:TPS25200

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865747/tps25200-tps25200

器件型号:TPS25200

我已将 TPS25200用于电路中的电流限制。 我已经为 RLIM 使用了60.4k Ω、并且使用数据表的等式1、IOS 标称值将大约为1.5A。 在测试中、我使用电位器来降低负载、从而增加电流。 但是、在测试电路后、我发现 TPS25200的值为60.4k、将电流限制在500mA 的范围内。 然后、我尝试减小 RLIM 的电阻、发现对于15k 到20k 之间的 RLIM 值、阈值电流从500mA 大幅变化到5A。 上述测试是在不同的 TPS25200 IC 上完成的。 此外、根据数据表、RLIM 值应介于33k Ω 和1100k Ω 之间、最大电流阈值为3.1A。  

最后、TPS25200会限制电流、但不会使用通过数据表中的公式计算出的所需值。

我应该怎么做才能获得所需的阈值电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    欢迎使用 E2E!

    我将在周一前回来。  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    电流限制值(IOS)应遵循公式1。 您能否在 RLIM 上使用电阻器(60.4kOhm 或33kOhm)来代替 电位计并检查。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当我测试 TPS25200时、我使用了60.4KOhm 的电阻器、然后我更改为47KOhm。 当这两个电  阻都不起作用时、我使用电位器来更改 RLIM、以查看阈值电流 wrt RLIM 的图形、并发现对于15k 至20k 之间的 RLIM 值、阈值电流从500mA 大幅变化为5A。  此外、我使用电位器来更改负载电阻。  

    下面是 TPS25200的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    您能否为 60.4KOhm 电阻器的 ILIM 设置提供 Vin、Vout、EN 和输入电流的测试波形?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    测试波形上的任何更新

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    我要附加图像、其中我记下了 Vin、Vout、Iout、EN 和 R_LOAD。 在本实验中、我降低了 R_LOAD、以增大流经负载的电流、从而达到电流阈值。 对于60.4K 欧姆的 RLIM、标称电流阈值约为1.6A。  

    在图中、您可以看到、当我超过电流阈值限制时、输出电流饱和至0.5A。 但是、在数据表中、它已经给出过流后、饱和电流应该是由 RLIM 编程的阈值电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    让我们以最后一种情况为例,对于2欧姆的负载和4.85V 的输出->您应该观察2.425A 吗?

    您能否使用示波器和捕捉?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    之前2欧姆的 Rload 值有误。 抱歉、数据错误。  

    由于组件不可用、我再次检查了一些不同的参数。 我将 RLIM 更改为100kOhm、对应于标称 IO 0.96A。  

    以下是不同 Rload 值的图形。  万用表上的数据代表电流、示波器上的波形代表 Rload 上的电压

    共源共栅1:Rload=2.6 Ω(大约)

    CASE2:Rload = 0.6 Ω(大约)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    它正在很好地完成工作。 事情是... 器件在限流模式下运行一段时间后进入热关断状态。 这是由于器件的功率应力(Vin-Vout)*Ilimit 造成的。 因此、使用电流探头测量实际事件。

    有关  更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slva862a.pdf。

    如您所见、

    • 当 Rload=2.6 Ω 时、Vout = 2.6 * 0.96A = 2.5V
    • 当 Rload = 0.6 Ω 时、Vout = 0.6 * 0.96A = 0.576V

    BR、Rakesh