我已将 TPS25200用于电路中的电流限制。 我已经为 RLIM 使用了60.4k Ω、并且使用数据表的等式1、IOS 标称值将大约为1.5A。 在测试中、我使用电位器来降低负载、从而增加电流。 但是、在测试电路后、我发现 TPS25200的值为60.4k、将电流限制在500mA 的范围内。 然后、我尝试减小 RLIM 的电阻、发现对于15k 到20k 之间的 RLIM 值、阈值电流从500mA 大幅变化到5A。 上述测试是在不同的 TPS25200 IC 上完成的。 此外、根据数据表、RLIM 值应介于33k Ω 和1100k Ω 之间、最大电流阈值为3.1A。
最后、TPS25200会限制电流、但不会使用通过数据表中的公式计算出的所需值。
我应该怎么做才能获得所需的阈值电流?