This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143 PSPICE 多相仿真没有切换为异相?

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867339/lm5143-q1-lm5143-pspice-multiphase-simulation-not-switching-out-of-phase

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

大家好、团队、

我的客户遇到 LM5143 PSPICE 模型的问题。 该电路的实现方式如数据表的图37所示。  它在单输出双相模式下工作正常、但我无法获得 SYNCOUT 信号、从而无法在四相模式下使用它。 此外、 SYNCOUT 信号由从控制器而非主控制器生成。  

两个控制器同时进行切换。 (主器件:SW1、SW2)(从器件:SW12、SW22)。 不存在主同步输出(SYNC_OUT_M)、而是同步输出来自从控制器(SYNC_OUT_S)。 此外、输出电压为3、3V、而不是5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    您能否与我共享原理图或整个仿真文件?

    从波形来看、SYNCOUT 似乎来自主器件、但即使是这样、它也不是一个良好的同步信号。

    一个控制上的两个相位是否正常运行?  

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    我通过 E2E 向您发送了朋友申请说明中的链接。 文件位于框文件夹中。