This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压转换器振荡、快速恢复二极管不使用肖特基二极管。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864671/boost-converter-oscillation-with-fast-recovery-diode-not-using-schottky-diode

主题中讨论的其他器件:TPS61170

大家好、我从肖特基二极管更改为快速恢复二极管、以改善关断时间振铃电压。 但升压转换器会振荡。

我的升压转换器的开关频率为1MHz。 快速恢复二极管为什么会发生振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyun、

    使用什么器件? 二极管是否支持1MHz 开关频率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您使用的升压转换器的器件型号是什么?Vin、Vo、IO 是什么?

    快速恢复二极管具有更长的恢复时间、因此会产生严重的干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:  

    我使用另一家供应商的转换器,他们无法准确解释。 因此、我无法在 TI 网站上发帖。

    您的意思是快速恢复二极管的恢复时间比肖特基二极管更长?

    您能否详细解释为什么较长的恢复时间会干扰转换器的运行?

    请低于输入/输出条件

    (1)输入电压:5V

    (2)输出电压:10V

    (3)输出电流:0.3A

    (4)开关频率:1MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:  

    您能否告诉我如何检查二极管是否支持1MHz 开关频率?

    二极管数据表中没有任何数据。

    我是否必须在二极管供应商处查询它?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    它还取决于布局。  通常、对于1MHz 运行频率、您需要选择 肖特基二极管或<10ns TRR 快速恢复二极管。

    二极管的规格是多少?

    最后、 建议您选择 TI 器件。 :) 我们的器件 TPS61170非常适合此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:

    请参阅以下二极管规格、

    Vf:1.3V

    结电容:18pF

    反向恢复时间:150ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150ns 反向恢复时间真的太长、您需要找到一个<20ns 的反向恢复二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:  

    您能否详细解释为什么存在具有较长反向恢复时间的异常操作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    高频运行中的升压转换器的输出电压。 当低侧 FET 关断时、输出二极管导通。 当输出二极管关断时、低侧 FET 导通。 如果二极管存在较长的反向恢复时间、 然后、当 FET 导通时、二极管仍将持续150ns 的长反向恢复时间、而不是立即关断、这种长而大的反向恢复能量将导致异常、在低输入电压和高输出电压条件下、它甚至可能比所需的二极管关断时间更长、 并导致输出异常。