This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:当我连接时输出电压下降、而 LCD 连接到它

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866699/tps65105-output-voltage-drops-when-i-connect-and-lcd-to-it

器件型号:TPS65105

大家好、我已经使用此 IC 为我的7英寸 MIPI LCD 生成电压、但一旦我连接 LCD 驱动器、它的电压就会降至10 votl 至4.9V、18V 至10V 以及-6V 至-3V。 请分析我的原理图并告诉我这个问题。 Thanks.e2e.ti.com/.../LCD-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我们将在19年12月20日之前进行审核并向您反馈任何反馈。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、您好!

    我查看了您的原理图、没有发现任何特别错误会导致电源轨大幅下降。 如果所有导轨都可以、但未连接 LCD 面板、则 LCD 面板可能会对导轨过载、因此可能会导致导轨掉落。 我在原理图中发现的唯一一点是、原理图中显示的反馈分压器电阻使用数据表公式为负电荷泵产生的输出电压与原理图本身所示的输出电压略有不同。 借助数据表公式、我在负电荷泵的输出端获得-5V 电压、其中原理图显示-6V。

    此致、

    辽卡特