This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:通信期间的 Vrect 电压变化

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867170/bq51013b-vrect-voltage-changes-during-communication

器件型号:BQ51013B

您好!

您好!

在 BQ51013B RX 无线充电演示测试期间,我想说的是: 在数据包发送通信(COMM1/2高电平或低电平发生基于2k)、VRECT 变为更高、但当发生 VRECT OVP 时、触发 Clamp1/2下拉以降低 VRECT..COMM1/2和 CLAMP1/2引脚全部连接到 AC1/2、唯一的差异是电容值。 为什么会有这种差异? 您能否提供详细说明或相关文档以供参考?

感谢!

Eddy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddy

    额外的开关电容器将使谐振频率偏移更低、并降低系统增益。  通信电容器远小于 OVP 电容器、增益变化也会更小。  轻负载通信通常会增加、这通常是由2个谐振点引起的。  但随着负载的增加、通信将是降压或降低。

    在 OVP 期间、漂移大得多、并将共振点推至远低于100kHz。