This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:嵌入式控制器 POE+ PSE 应用-是否将 PHY 正确连接到磁性元件?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867394/tps23881-embedded-controller-poe-pse-application---correct-phy-to-magnetics-connections

器件型号:TPS23881

我们的应用是一种工业控制系统、通过以太网将嵌入式控制器连接到主机。 嵌入式控制器使用 TPS23881控制器集成了一个 POE+ PSE 电源。 我们一直在使用 TPS23881EVM 来测试基本电源控制、这是按预期工作的。 我们现在将 POE+ PSE 电源集成到嵌入式控制器中、需要确保 PHY 与磁性元件的连接正确。 我已经完成了很多嵌入式控制器、但以太网和 POE 对我来说是新手。

随附的原理图处于早期阶段且非常稀疏、但我希望确保 PHY、磁性元件和相关 PSE 电源连接正确。 目前、我们使用的是 Microchip 收发器、但如果可用、我们会考虑 TI 替代产品。

感谢您的帮助-邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。 看不到如何将原理图文件附加到此帖子。 一定要错过一些简单的东西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic-_2D00_-Ethernet-_2600_-POE-Review-_2D00_-191219.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    我很高兴听到 TPS23881EVM 在您的系统测试中工作良好。

    PSE 端口与 RJ45连接器的连接对我来说很好、我对 PSE 原理图有一些意见。  

    对于未使用的端口、请遵循数据表设计。  

    由于系统中只有1个端口、并且没有将 I2C 总线连接到 CPU 或 MCU、因此您可能需要使用自主模式、而无需主机控制。 如果要使用自主模式、可以在 AUTO 引脚上添加电阻器和电容器以设置功率级别。  

    请将 RESET 引脚连接至 VDD、以确保没有噪声会影响 RESET 引脚。

    4.请确保 VDD 在 Vpwr 达到 UVLO (26.5V)之前保持低电平。

    谢谢。

    此致、

    一分钱