This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131EVM-063能否在这些条件下运行?

Guru**** 2422360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865356/can-the-tps65131evm-063-operate-under-these-conditions

主题中讨论的其他器件:TPS65131TPS63700

您好:

我们希望使用 TPS65131EVM-063评估模块 ,

我们有下面的一些条件

输入= 3.0V~3.6V

输出=正电压~18V;负电压~-15V

且输出电流接近 ~500mA (或更高)

这个 EVA 板能支持我们的请求吗?

请你回答我的问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65131器件可支持+/-15V 的最大电压、因此不能支持18V。

    在 Vin=3.6V 和 VPOS/neg=+/- 15V 时、转换比将足够高、以至于它将无法支持500mA 负载电流。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的信息。

    是否有其他人可以满足我们的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有支持您的规格的集成式分离轨器件(一个器件中有升压和反相转换器)。 您可能需要使用单独的升压转换器(如 TPS61085A 或类似器件)和反相转换器(如 TPS63700或类似器件)来满足您的规格。 请查看 TI.com 上这些器件和其他类似器件的规格

    此致、

    辽卡特