This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:运行时错误#39;6':溢出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863116/bq20z45-r1-run-time-error-6-overflow

器件型号:bq20z45-R1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQEVSW

尝试打开并运行 bq 评估软件时、会出现一个弹出窗口、显示消息"Run-Time error '6':overflow"。  单击"OK"时、程序关闭。

我现在无法使用该软件。  这以前从未发生过。

我运行的是安装了 Windows 10和 EV2400的 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JasonP、

    请尝试从 PC 完全卸载 EVSW、然后重新安装。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Eric。

    我已经尝试过几次卸载和重新安装、并出现相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JasonP、

    好的、我将尝试让我的工具团队参与进来、看看可能会发生什么情况

    谢谢、
    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题没有得到任何解决、为什么论坛会不断选择最后一个项目作为"已解决问题"?

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我与我们的工具团队进行了核对、这里是反馈。

    当监测计处于 ROM 模式时、我们看到了这种误差。 当读取 SBS 命令、然后应用一个公式时会发生这种情况、该公式会导致溢出、因为 ROM 值超出该参数的合理值。

    解决方案是在没有目标的情况下启动 bqEVSW、然后停止扫描、连接目标并使用 Pro 屏幕将其进入监测计模式。

    请告诉我这是否有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    这不能帮助解决问题、因为 PC 上已经没有连接任何设备。  一旦我打开程序、在没有任何器件连接到 PC 的情况下、就会弹出错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    这是工具团队提供的更多反馈。

    1. bqEVSW 是否安装为 admin?
    2. 是否以 admin 身份运行?
    3. 客户是否安装了 EV2400支持组件? (请作为管理员)
    4.  EV2400固件是否为最新版本?

    这不是常见错误、客户已经成功使用了它。

    如果以上所有检查均已完成、则最好检查下载链接中的软件是否实际工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题的答案:

    1. 是的。
    2. 是的。
    3. 是的。
    4. 该程序以前使用的是 v0018、但目前在 EV2400上运行的是 v0028。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    最后一点很有趣、我将提出它。

    我将检查您是否可以降级到 v0018。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否尝试降级到 v18。

    http://www.ti.com/tool/EV2400

    还有更新程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使未将 EV2400插入计算机、也会出现此错误。

    降级至 v0018、相同错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您之前提到过 v18起作用。 您是否知道操作系统中发生了什么变化或设置有什么变化?

    这似乎与我们的器件无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我的操作系统发生了什么变化。  Windows 之前已更新、没有出现任何问题。

    是否可以删除上一个帖子中的"此已解决我的问题"? 我意外点击了按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我会在新计算机上尝试此操作。 我不知道我们还能在这里做什么。 由于它以前适合您、我会在不同的计算机上尝试相同的设置。