This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601规格问题

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867274/bq25601-bq25601-spec-question

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ24170

大家好、

我的客户正在调查一个电池充电器,要求是:5Vin,使用最大3A 的电流为锂离子电池充电,并使用 I2C 接口与电量计通信,

其中 Stat 引脚用于显示充电状态、TS 引脚用于 NTC。

以前他们使用 BQ24170作为解决方案,因为新应用具有电量监测计,需要与充电器通信以了解电池充电状态,因此他们正在调查新的解决方案,我一直在搜索,BQ25601似乎是一个很好的选择。

您能不能告诉我该器件是否适合我的客户应用、或者还有其他更好的解决方案吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    如果您需要与充电器通信以确定充电状态、BQ25601是一个不错的选择。 您还可以与此充电器通信、以便对预充电、快速充电和终止电流以及最大充电电压等充电参数进行编程。 您还将能够查看任何充电故障。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joel!

    Andy