主题中讨论的其他器件: TIDA-01623、 UCC28740、 UCC256404
是否有关于如何在此器件型号上自举启动的想法? 我知道、由于 Vcc 上的滞后有限、数据表第36页不建议自举。 PFC 后面是一个反激式控制器、该控制器在400Vdc 有效后立即启动。 反激式晶体管导通时、反激式电感器的绕组将具有固定电压。 这将为 UCC28180提供 Vcc。 我只需要从施加到400Vdc Good 的线路电压中获取。 有什么想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有关于如何在此器件型号上自举启动的想法? 我知道、由于 Vcc 上的滞后有限、数据表第36页不建议自举。 PFC 后面是一个反激式控制器、该控制器在400Vdc 有效后立即启动。 反激式晶体管导通时、反激式电感器的绕组将具有固定电压。 这将为 UCC28180提供 Vcc。 我只需要从施加到400Vdc Good 的线路电压中获取。 有什么想法吗?
Ben、
感谢您的建议。 我查看了 TIDA-01623并查看您提到的启动电路。
此外、UCC28180数据表基本上规定最好不要使用自举电路、这一点我感到奇怪。 多少个使用低功耗 PFC 的系统已经有可用的12或15伏直流总线可用于此应用? 我发现这太奇怪了、我想知道是否有理由使 TIDA-01623中建议的自举电路无法正常工作。 当我花更多时间阅读 UCC28180时、自举电路似乎可以正常工作。
再次感谢 Ben!
Philip Thackray
尊敬的 Phillip:
我相信 UCC28180所说的"自举"是指当您将一个电阻器串从高电压下拉至 VCC 引脚并且 VCC 通过电阻器串进行涓流充电时。 我认为数据表不建议这么做的原因是 VCCon 和 VCCoff 之间的迟滞不是很大、只有2V。 因此、您放置 VCC 引脚所需的电容需要非常大、以便在 AUX 绕组接管之前将 VCC 保持在 VCCoff 之上。 TIDA-01623中的高压启动电路是具有较高电流能力的分立式线性稳压器、因此我认为它不会出现 UCC28180数据表突出显示的问题。
通常、只要使用 PFC 前置稳压器、就会有下游直流/直流、而对于更现代的控制器、它们可能包含集成的高电压启动功能。 UCC256404和 UCC28740是几个示例。 想法是、在整个交流/直流电源中、至少有一个控制器具有自偏置能力、然后 AUX 绕组可以接管并为初级侧或次级侧的任何控制器提供偏置。
此致、
本·洛夫