This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:稳压器 IC 瞬态响应问题、LP5912-1.2DRVR &LP5912-1.1DRVR

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864801/lp5912-voltage-regulator-ic-transient-response-issue-lp5912-1-2drvr-lp5912-1-1drvr

器件型号:LP5912
主题中讨论的其他器件: LP5907

我们在产品中使用线性稳压器 IC LP5912-1.2DRVR 和 LP5912-1.1DRVR。

根据我们的客户请求、我们需要测量瞬态响应。

输入电压为1.8V、ΔV 远远高于规格。 但我们无法测量与您的规格相同的结果。

下图是我们的测量结果和 TI 规格。

我们需要您的帮助来澄清此问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    数据表曲线图显示了负载瞬态期间的30mV 压降。在您的测试中、压降约为70mV (对吗?)。

    我从您的图中注意到的一个区别是、它包含的环比数据表中的环多。 振铃通常是由承载负载电流的电缆产生的电感引起的、而增加的电感可能会导致负载瞬态期间出现更大的压降。 从输出到负载的电缆有多长? 我建议尽量减少将负载连接到 LDO 输出端的电缆。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们还在器件中使用 LP5907SNX-2.8/NOPB。 LP5907SNX-2.8/NOPB 的负载瞬态结果符合相同测量方法的规格。

    由于输出端的电缆非常短,不同 LDO 的结果也很好,我认为这不是原因。

    这是 LP5907SNX-2.8/NOPB 的负载瞬态结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在应用到 LP5907和 LP5912时、我很难读取负载的压摆率。 您为 LP5907共享的图对 LP5912中的图具有不同的振铃效应。 您能否分享您的设置照片、让我了解还可以改进哪些方面?  

    此致、  
    Jason