This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS714:低 Iq LDO 稳压器

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS7A05, TPS706, TPS714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863306/tps714-ldo-voltage-regulator-low-iq

器件型号:TPS714
主题中讨论的其他器件:TPS709TPS7A05TPS706

尊敬的女士们:

我们需要一个具有超低静态电流的 LDO 稳压器、用于电池应用。
我们已经从您的角度测试了多个稳压器、但没有一个真正适合我们需求的稳压器、我们也没有数据表中列出的预期结果。

例如、TPS71433:

µA 了数据表中的规格、即静态电流应恒定在3.2 μ A 左右。 但测量的电流为16µA μ A (@6V)
我现在该怎么办? 对于其他产品、它似乎是相同的:

TPS709、TPS706、TPS7a05。 使用这些 LDO、我们甚至可以提供高达100µA @ 6、5V 的电压。

当你们能帮我解决问题时、我会很幸运。

此致、
Marcel Kaufmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    我很惊讶您看到这些器件产生如此高的电流、 我有几个问题希望您能帮助您针对您的应用进行澄清

    -您的应用的操作要求是什么? (6.5V 输入电压?、3.3Vout?、Iout?、Cin?、Cout?)

    如何测量静态电流?

    根据器件的拓扑、静态电流可以与输出电流成正比、这可能是您看到如此高电流的原因。 例如、在 TPS709上、如果您在满负载(150mA)下运行、我们可以预期350uA 的静态电流、我们在 EC 表中对此进行了规范。 如果您能帮助回答上述问题、我们可以更深入地探讨这一点。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    我的操作要求是:  

    • 输入电压:6、5V
    • 输出电压:3.3V
    • 输出电流:2µA μ A
    • Cin:1µF μ F
    • COUT:1µF + 100µF Tantal (用于我们的后续电子产品)

    是的、TPS709的运行方式与此类似、但是例如、TPS714应该保持恒定、最高80mA。

    非常感谢

    此致、

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    感谢您提供此信息。

    您如何测量电流? 您是从输入端测量还是从接地端测量? 根据您进行此测量的方式、它可能会增加额外的泄漏电流、从而将其增加到16uA。

    当 Iout 为2uA 时、您测量的是什么 IQ?

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    我测量来自输入的电流。

    μ 2µA 是我们电子器件的其他组件的 IQ = Iout ->全部处于待机状态

    -> IQ Total = 16µA μ A

    谢谢你

    此致、

    Marcel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:  

    您是否还能够将原理图与 LDO 上的负载电路共享? 在我看来、您的电路板上可能会有一些额外的电流图、例如输出电容器上的泄漏电流或其他一些获取电流的东西?  

    此致、  
    Jason