This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS720-Q1:最大 VBIAS 电流

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866666/tps720-q1-max-vbias-current

器件型号:TPS720-Q1

您好!

 

我的客户使用 TPS72029、如下所示。

VIN = 3.3V

Vout = 2.9V

Iout (最大值)= 100mA。

它们还计划为 VBIAS 引脚提供5V 电压、并计划使用并联稳压器从12V 电压获得5V 电压。

但是、为此、他们希望知道设计并联稳压器所需的最大 VBIAS 电流。

您能否告诉我的客户在他们的用例中的最大 VBIAS 电流、请回答?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、  

    VBIAS 轨仅消耗极低的电流(与 LDO 的静态电流差不多)。 遗憾的是、我们没有该电流的最大规格。 对于该器件、静态电流通常为38uA。 我建议将并联稳压器设置为至少提供100uA 或更高的电流。  

    此致、  
    Jason Song