This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:当我们使用 BQ25619时、当截止电流为170mA 时、STAT 引脚保持在高电平和低电平之间切换、从而导致 LED 闪烁。 是否有任何故障?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867026/bq25619-when-we-are-using-bq25619-when-the-cut-off-current-is-170ma-the-stat-pin-keeps-switching-between-high-and-low-levels-resulting-in-led-flash-is-there-any-fault

器件型号:BQ25619

当我们使用 BQ25619时、当截止电流为170mA 时、STAT 引脚保持在高电平和低电平之间切换、从而导致 LED 闪烁。 是否有任何故障?

我们的设置参数如下:

充电电流:510mA

截止电流:170mA 4.0v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么当我将终止电流设置为170mA 时、STAT 引脚不会在充电结束达到170mA 左右 I SET 时变为高电平、而是在高电平和低电平状态之间切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    如果您从 BAT 到电池的连接具有高电阻 R、这样终止电流 ITERM 会产生等于再充电阈值 VRCH 的电阻压降、换句话说、R*ITERM=VRCH、充电器将 循环进入和退出充电。    

    此致、

    Jeff