请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25619 当我们使用 BQ25619时、当截止电流为170mA 时、STAT 引脚保持在高电平和低电平之间切换、从而导致 LED 闪烁。 是否有任何故障?
我们的设置参数如下:
充电电流:510mA
截止电流:170mA 4.0v
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.