This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A:让我向您询问有关 ULQ2003A 和 ULQ2004A ICEX 的问题。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ULQ2004A, ULQ2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867174/ulq2003a-let-me-ask-you-questions-about-icex-of-ulq2003a-and-ulq2004a

器件型号:ULQ2003A
主题中讨论的其他器件:ULQ2004A

数据表7页6.9电气特性:ULQ2003A 和 ULQ2004A

在建议的运行条件下有一个符号(除非另有说明)

ULQ2003A ICEX 为100uA、温度范围是多少? ℃~μ A?

如果存在满负载、则 ULQ2004A 为85℃50uA、但为70℃100uA

我对冲突局势感到困惑。

我想℃ULQ2003A 的 ICEX (Ta=25 μ H)。

如果您遵循数据表中的符号、则会担心​​ULQ200xA 系列中的错误值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kojima-San、

    ICEX 技术规格是在推荐的工作温度范围内的最大值、除非在数据表上的测试条件中指定。

    请参阅图9和图10以注意规格之间的差异。

    您将看到、对于50uA 规格、Vin 保持开路。

    对于100uA 规格、输入端会强制施加电压、以便输入电流不会流入器件。