This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842A:UC2842A

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842A, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867058/uc2842a-uc2842a

器件型号:UC2842A
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

我从邮件中所附的方框图中了解了反激式电路的工作原理。

功率 MOSFET 的驱动器电路为 UC2842A。 我知道这是一个 PWM 控制器。

1.光隔离器部分如何帮助驱动电压。  

2.我在这个线程中附加了一个设计文件。 对于我们的情况,F=(1.72/(Rt*CT)大约为98.85kHz。 光电隔离器部分的频率在将电压从240-480V (输入)转换为24V (输出).e2e.ti.com/.../WBDesign14.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign14.pdf 时的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经附加了两张图片、以供参考。

    电压范围是多少? (标记为黄色)

    2.解释辅助变压器工作情况? 为什么需要它? (以红色标记)  

    3.解释光电隔离器的开关频率如何处理 UC2482A 的开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    1、建议 VCC 的工作电压为12~28V。

    2、辅助变压器用于在启动后为 VDD 供电。 它是反激式的两个输出之一。

    3、光耦合器与开关频率无关、它仅反映到输出电压、然后调节 COMP 引脚电压以实现占空比 调节。 首先、 基准电压稳压器(TL431)将输出电压的分压器电压与其内部基准电压(2.5V)进行比较、然后 TL431 调节光耦合器的正向电流、光耦合器的相应收集电流将改变 FB 引脚电压。  

    此致、

    Teng