This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:如何测量 bq25570的阻抗?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865791/bq25570-how-to-measure-the-impedance-of-the-bq25570

器件型号:BQ25570

如何在 bq25570工作时测量其阻抗?

由 R=V/I 决定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李鹏

    您是指输入阻抗 bq25570吗?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 将其视为负载、电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    bq25570在 DCM (断续导通模式)下运行。  输入电流被脉冲 以满足 MPPT 设置。 该器件会进入开路以感测开路电压、然后将输入电流通过源电阻脉冲至以根据 MPPT 设置调节 VIN_DC 的输入电压。

    因此、要求解器件的平均输入阻抗、您必须知道 VIN_DC 上的电压并测量平均输入电流。 然后应用 V=I*R 来求解 R

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 那么、我能否在 bq25570的输入端插入一个串行电阻器 R1。 因此,i=V_R1/R1,  R=V/(V_R1/R1)。  我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    如果您计划将 BQ25570与台式电源等低阻抗电源配合使用、建议您使用串联电阻(~100 Ω)。 该值不同于 IC 的输入阻抗、该阻抗等于 Rin_DC (avg)= VIN_DC/IIN_DC (avg)。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我的应用是射频能量收集电路。  我确实计划使用台式电源。  我没有得到你最后一句话的意思。 您是说使用台式电源、结果等于 Rin_DC (avg)= VIN_DC/IIN_DC (avg)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    我想我们讨论的是两个不同的值。 我附上了一份图,我认为这将有助于澄清问题。

    谢谢、

    Ricardo