This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:UC2842A:UC2842A 电压解释和理解电路。

Guru**** 2556890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867156/uc2842-uc2842a-uc2842a-voltage-explain-and-understanding-the-circuit

器件型号:UC2842

大家好、我已经附加了两张图片、以供参考。

电压范围是多少? (标记为黄色)

2.解释辅助变压器工作情况? 为什么需要它? (以红色标记)  

3.解释光电隔离器的开关频率如何处理 UC2482A 的开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    1、建议 VCC 的工作电压为12~28V。

    2、辅助变压器用于在启动后为 VDD 供电。 它是反激式的两个输出之一。

    3、它与开关频率无关、它仅反映到输出电压、然后调整 FB/comp 引脚电压以实现占空比调节。

    此致、

    Teng