This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41-Q1:假设补偿环路发生故障、假设反馈路径中断或断开。 此 IC 的 PWM 状态是什么??

Guru**** 2521170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867303/ucc28c41-q1-suppose-compensation-loop-is-failed-let-say-feedback-path-is-interrupted-or-open-what-is-the-pwm-status-for-this-ic

器件型号:UCC28C41-Q1

您好、TI、

该 IC 的 PWM 状态是什么?? 在这两种情况下:

1.反馈 打开或中断时  

2.补偿打开或中断时  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anitha、

    如果反馈引脚开路、COMP 引脚很可能会变为高电平至 Vref、PWM 占空比将变为最大占空比。 这将导致输出电压失去调节能力、并可能导致输出过压情况、这可能不会损坏某些功率级组件。

    如果 COMP 引脚断开、则 PWM 控制将不稳定、PWM 占空比可能会增加到最大占空比、并且功率级可能会损坏。

    此致

    Peter