This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:UC2842:UC2842A:UC2842A 电压解释和理解电路。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867288/uc2842-uc2842-uc2842a-uc2842a-voltage-explain-and-understanding-the-circuit

器件型号:UC2842

您好!

我已阅读 UC2842A 数据表和应用电路(计算)。

问题:

1.缓冲电路(RCD 缓冲电路选择)计算未指定? 请提供计算详细信息。

2.是否有任何模拟模型可用于我的设计14? (附于此主题中)

3.解释 QSC 晶体管的功能?

4.解释 Q1晶体管的功能?

5.说明光隔离器部分的开关在多大的输出电压值范围内发生? 例如,现在我的 Vout=20V (而不是24V)光隔离器是否会打开 LED? 或者如果 Vout=24V 会发生什么情况?

6.解释 MOSFET 开关的正确频率?  MOSFET 的开关频率是否与 f=(1.72)/(Rt*CT)相同?

7.光电隔离器部分是否有任何开关频率?

8.光隔离器部分的频率如何保持输出电压为24V?  

9.我能否得到这些波形:  

   (i) MOSFET 开关与输入电压之间的关系?

   (ii)初级和次级电压的波形与 MOSFET 开关的电压之间的转换是多少?

   (iii)光隔离器切换至 MOSFET 切换的波形, 以及 PTO 隔离器切换至输出电压的波形?

  注意:请使用 Webench.e2e.ti.com/.../5305.WBDesign14.pdf 上的所有 w.r.t 波形设计14 pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    有关缓冲器计算、请参阅这篇由 Todd 编写的缓冲器白皮书、

    TI 有一个电源设计库、可在此处找到、

    这将包含有关反激式拓扑及其工作方式的大量信息。

    TI 还提供了功率级设计器工具、用于显示功率级组件的原理波形。

    请注意、光耦合器不是开关器件、google 中有许多有关光耦合器工作方式的参考。

    e2e 论坛用于解答与 TI IC 或应用相关的特定问题、没有资源提供您请求的设计支持级别。

    此致

    Peter