This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41-Q1:IC 可以支持50%以上的占空比。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C41-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867121/ucc28c41-q1-ic-can-support-the-more-that-50-duty-cycle

器件型号:UCC28C41-Q1

它可以支持 超过50%的占空比。?? 如果是、该"IC"在最坏情况下的占空比是多少?? 请提供关于这一占空比概念的详细文件。

如果 IC 不能支持超过50%的占空比、它如何在最坏的条件下保护 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anitha、

    UCC28C41-Q1的最大占空比为48%。

    该器件具有 UVLO 和过流限制功能。 当 VDD 低于 UVLO 关断电压时、器件停止工作。 当 VCS 通常超过1V 时、PWM 将终止。  

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。