This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:我想知道 R1最小值的建议值为何为1k Ω。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867108/ucc25600-i-would-like-to-know-why-the-recommend-value-of-the-min-value-of-r1-is-1-kohm

器件型号:UCC25600

您好 TI 团队。

我想知道 R1最小值的建议值为何为1k 欧姆。

使用1k 欧姆以下的 RT 电阻时有什么问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey、

    感谢您关注 UCC25600 LLC 控制器。

    RT 设置开关频率、较低的值会导致较高的频率。  但是、RT 引脚的绝对最大额定值为5mA (请参阅 数据表第4页的第6.1节)。  我认为建议的1K 下限旨在与该 引脚的 ABS-Max 电流保持一个舒适的裕量。  

    此外、根据 EQN 2 (第11页)、分母中150ns 的固定项意味着降低电阻会导致非线性衰减的频率增加、因此需要较大的 RT 值下降以显著增加频率、 这会将电流推至接近 Abs-Max 额定值。   

    此致、

    Ulrich