This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:什么是 Gplant0?

Guru**** 2812215 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867260/ucc28056-what-is-gplant0

器件型号:UCC28056

您好!

我们可以在 UCC28056数据表[SLUSD37E] P.42 Equation101上找到 Gplant0。   什么是"Gplant0"?   Gplant0使用什么值?

请告诉我们。

谢谢、此致、

M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu-san、

    感谢您关注 UCC28056 PFC 控制器。

    Gplant0 是受控体(JW)的常数项、如数据表第40页的公式83所示。
     EQN 101中使用的 Gplant0值 =~622、 Gplant0中的因素包括 Poutmax = 165W、Vcomax = 5V、Voutreg = 390V、 Cout = 136uF。  

    Voutreg 来自 EQN 70至81、来自 EQN 41、42、Poutmax 是一种设计规范、如表1 ( 第29页)所示。
    Vcomax  在任何地方都没有明确定义、但采用的是5V、表示控制误差电压的线性范围。  它被钳位在~5.6V 的 Vcoclmp (接近技术规格表第8页的顶部)上、但是电压大于5V 没有额外的控制效果。    

    (Vcomax 可以使用上面图表25 (第25页)一段中的信息、通过反向计算平均升压上升和下降阈值的11%和16%来近似推导出。  结果约 为5V。)   

    此致、
    Ulrich