This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97395Q4M:CSD97395/CSD95373下冲规范

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865981/csd97395q4m-csd97395-csd95373-undershoot-spec

器件型号:CSD97395Q4M
主题中讨论的其他器件:TPS53626

大家好、

在测试 CSD97395/CSD95373时、我们的客户发现低于-0.3V 的 SW 节点下冲长于10ns、请参阅以下波形。(他们使用 TPS53626+CSD97395/CSD95373)

在数据表中、它指出 VSW 不应在-7V 以下超过10ns。 您能否查看上面的波形、并对这种下冲是否会对器件造成任何损坏发表一些意见?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    数据表上的-0.3V 规格是直流规格而不是交流规格。 在 FET 开关前后的死区时间内、 高侧和低侧 FET 均关断、LS 体二极管导通负载电流、VSW 波形上的体二极管电压约为-0.7V、具体取决于负载电流。

    要检查波形、您能否发送一张具有放大下降沿的图片?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    感谢您的快速回复。

    请参阅下面的放大波形。

    最小电压为-2.016V、低于-0.3V 的持续时间为13.45ns。

    此致、

    利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    波形正常。 该负电压是下降沿死区时间内的 LS 体二极管导通。

    谢谢!

    此致