This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:从73A 负载到空载时、TPS53655输出断电

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867255/tps53659-tps53655-output-power-down-when-from-73a-load-to-no-load

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件:TPS53655

大家好、

我无法输入器件型号 TPS53655、因此我输入  来自同一产品系列的 TPS53659、但问题与 TPS53655有关。

客户使用 的是 TPS53655+CSD95496、当他们执行 VRTT 测试时、当负载从73A 更改为空载时、他们会通过"Fusion Degital Power Designer "观察输出断电现象。 但是、对于72A 或更低的负载、一切都很好、断电不会发生、只有当负载大于73A 时才会发生。 有关详细信息、请参阅下图。

负载:73A->0A、在我们更改为无负载后、Vout 将降至0V。

负载:72A->0A、Vout 保持。

您能不能对什么可能导致断电发表一些意见? 如果需要、我可以通过电子邮件向您发送原理图。

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    让我们离线通话。

    谢谢

    Chasel。