This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:布局支持

Guru**** 2501715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866601/tps62088-layout-support

器件型号:TPS62088

您好!  

我们可以请求您在以下查询中提供帮助吗? 根据要求代表客户/用户发布。  

(1)我们正在设计使用 TPS62088的产品。 我们对该降压转换器从锂离子电池的输入布线有疑问。 我们希望通过锂离子电池通过宽度= 200um、厚度= 50um、长度= 20mm 的布线方式连接 TPS62088、该布线位于第二层(内部)。 降压转换器的工作输出电流为0.9V @ 3A、L = 240nH。 我们的使用案例 VIN = 2.4V - 4.4V。  您能为我们提供有关此 TPS62088输入布线的指导、因为布线将高度依赖于输入电流分布。 可能是 PCB 布局工程师向我们发送的一封详细电子邮件。  

(2) 此外、您能否确认(来自输入路由的)输入寄生电感在不使该产品处于不稳定状态或性能下降的情况下可以承受的大小。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    我向您发送了一封电子邮件、以在内部讨论客户问题。 并将关闭该线程。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    我发送的电子邮件未送达。 您是否仍然可以访问 TI 电子邮件系统?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、

    很遗憾、我们的电子邮件帐户没有电子邮件功能。 直接向客户发送电子邮件是否是一个选项?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    是否可以为您添加电子邮件、然后我将向您发送电子邮件?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    我刚刚记得、我们在第一次使用支持平台电子邮件发送电子邮件时可以收到电子邮件、但这不是@TI.com 帐户。  
    我已经发送了电子邮件、您能检查吗?

    谢谢你们,对给我们带来的不便,我们深表歉意:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    我收到了您的电子邮件、因此我们在内部讨论了此问题。

    此致、

    Excel