This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TA TC 规格

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867166/tps562201-ta-tc-spec

器件型号:TPS562201

TPS56XX01 /8/9/10系列 TA 和 TC 规格、数据表仅共享最大 TJ。 谢谢

我向 TI 发送请求、找到 FAE、但没有反馈。

部件 TA 105最大值和 TC 125最大值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于热性能、我们通常会评估 Tj。

    TA 是 环境温度、TC 是外壳温度。

    "TA 和 TC 规格"的含义是什么? 您是指最高运行环境 温度? 它与您的应用有关、我认为只要 Tj 低于 OTP 温度、就可以。

    肖恩