This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:RT 引脚

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866724/lm25085-rt-pin

器件型号:LM25085

你(们)好

1) 1)能否使用 RT 引脚、如 下图所示

2) 2) LM25085发生故障的可能性有多大?

谢谢

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是的、如果和门器件可以在这种情况下工作、则可以。

    2) 2)使用数据表建议的正常条件、几乎没有故障的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的回复

     LM25085  在正常工作条件下运行时出现故障的可能性有多大?   

      LM25085的故障率是多少

    谢谢

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为在正常寿命内、这一数值非常低、这也取决于您的工作条件/环境。