This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TPS562201反向电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866787/tps562201-tps562201-reverse-current

器件型号:TPS562201

您好!

当 TPS562201的 VIN 和 TPS562201的外部提供的5伏 SW 引脚上没有电压(以及通过反馈分压器电阻器在 VFB 引脚上有一些电压)时、会发生什么情况?

在这种情况下、我不希望电压泄漏到 TPS562201的 VIN。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    存在与高侧 MOSFET 并联的体二极管。 因此、电流将通过该体二极管从 Vout 流向 Vin。 您可以在 VIN 迹线上添加一个二极管来防止它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 如果可以在数据表中找到该信息、那会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道同一封装中具有类似特性的降压转换器不会将 VOUT 泄漏到 VIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电容不可能通过高侧 FET 的体二极管充电。

    为什么在 SW 引脚上提供5V 电压? 什么是终端应用?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是双电源输入器件。 它是 USB 电源或降压转换器将12V 电源降至5V 的成因。 我将在 VIN 上添加二极管或使用另一个转换器(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62113.pdf)。

    TPS562201在此反向模式下(SW 引脚上无 VIN 和5V)运行时、应消耗多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流由您的应用决定、如果其他电路的 VIN 没有功耗、我认为电流较低。

    肖恩