This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54610:TPS54610MPWPREP 和 TPS5450MDDAREP (HBM/CDM)的 ESD 等级

Guru**** 2815415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866253/tps54610-esd-grade-of-tps54610mpwprep-and-tps5450mddarep-hbm-cdm

器件型号:TPS54610

你(们)好。

我的客户想知道 TPS54610MPWPREP 和 TPS5450MDDAREP 的 ESD 等级、以便批准 AVL 代码。 我在数据表中找不到它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的所有器件都集成了 ESD 保护。  这些阈值在每个 D/S 中的 ESD 额定值部分中列出。   

    JEP155和 JEP157被用作这些额定值的参考。

    谢谢、

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听到。

    您对此主题还有其他疑问吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian