This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:VBUS 泄漏

Guru**** 2514515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862473/bq25898d-vbus-leakage

器件型号:BQ25898D

您好专家、

客户 在仅电池条件下的 VBUS 泄漏问题。 VBUS 泄漏大约为1V、PMID 为3.8V。 它们还具有连接的前端和后端、以确保没有来自 VBUS 的其他连接。 请问这种情况是否正常? 谢谢!

此致、

Ann Lien

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    客户是否观察 EVM 或客户电路板上的行为?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    PMID 3.8V 应该正常、因为有来自 BAT à BATFET Q4 à Q2体二极管的路径。 对于 VBUS、您可以将一个电阻器连接到 GND、并确定它是否是泄漏路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我告诉客户在 Vbus 上添加100欧姆、Vbus 压降为6~7mV。  

    它们还尝试用电线将 Vbus 短接至 GND、但在对 Vbus 上的电容器放电后、Vbus 上的电压将再次上升至1V。

    但是、客户只是想知道 Vbus 上的1V 电压是正常的吗? 它们启用了 OTG 功能。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我还尝试使用我们的 EVM、但 Vbus 上没有电压。 然后我告诉客户、他们发现泄漏电压来自另一个二极管。 我想这个问题已经解决了、感谢您的帮助。

    此致、

    Mike