This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353启动纹波太大。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862605/tps53353-tps53353-the-start-up-ripple-is-too-large

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件:TPS548D22

大家好、

我的客户 现在正在使用 TPS53353、启动纹波太大。(电流设置为 FCCM)。 我们发现这里的纹波 是由跳跃模式(DCM)引起的。 当前 TPS53353可能无法解决该问题。 如何使用 TPS548D22解决 该问题? 谢谢。

FCCM

DCM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      您在快照中显示的两个信号是什么?

    您的输入/输出要求是什么、我们可能能够建议更好的器件。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    黄色是 Vout、蓝色是 EN、谢谢。

    输入为12v、输出为5V、负载电流为12A。 TPS548D22呢? 此器件位于客户 的器件 库中。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      我将向您发送一封电子邮件、以跟进此事。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色的是电源正常 信号。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      我将在此处关闭 TT、因为我们将通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Gerold