This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:输入 RC 滤波器的电阻器烧毁问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863920/lm3481-q1-resistor-of-input-rc-filter-burn-down-issue

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3481

大家好、

我的客户发现 LM3481电路板出现故障、VCC 和 GND 之间的电阻为1.9欧姆、Vin 前面 RC 滤波器的10欧姆电阻(R23)被烧毁。 现在、他们尝试重现故障、并将 VCC 连接到 GND。 10欧姆电阻器被烧毁、Vin 与 VCC 之间的电阻器从3.4欧姆降至5.87欧姆。

我知道、VCC 来自内部 LDO、由于 VCC 短接至 GND、该 LDO 是否具有内部电流限制? 如果是、当 VCC 短接至 GND 时、RC 滤波器的电阻器(R23)不应被烧毁、那么为什么 R23被烧毁?

第二个问题是、如果我将10V 连接到 VCC 以模拟 VCC 的 EOS、当电路板通常在0.9A 负载下工作时、这是否会导致10 Ω 电阻器被烧毁?

同样、如果我连接的负电压超过绝对最大额定值、这是否会导致 VCC 和 GND 之间的电阻降低到非常低的电阻?

您的回答将对我大有帮助、谢谢!

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoran、

    感谢您发帖。 是的、VCC 稳压器具有电流限制。  但是、如果将 VCC 接地、则 LDO 上可能会出现所有输入电压、并且损耗可能会过大、从而首先导致 IC 损坏、然后导致 R23损坏。  

    关于第二个问题:不应将10V 或任何外部电压轨连接到 VCC 引脚。  它是一个输出引脚、而不是输入引脚、因此它不接受外部电压、否则可能会损坏 IC。  

    如果您在任何引脚上连接超出绝对额定值的负电压、则可能会导致 IC 损坏。  这就是不应超过 ABS 额定值的原因。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决、我可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子或创建新线程重新打开此线程。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的努力。 现在、客户正在等待 FA 测试、然后他们将决定进行进一步测试。

    您现在可以关闭此案例。

    再次感谢

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gary。  如果需要、我们可以再次讨论。

    再次感谢您推广我们的产品。

    此致、

    Youhao