This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:TPS61222的输出电流

Guru**** 2550490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867043/tps61222-the-output-current-of-tps61222

器件型号:TPS61222

从数据表图11中可以看出、

当输入电压为0.7V、输出电压为5V 时、输出电流仅为4-5mA。

我想 问一下是否有一个输入电流小10mA、输出电流大200mA 或500mA 的升压芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    感谢您的提问。

    实际上、我不明白您的要求是什么。 VIN*IIN*Efficiation=Vout*Iout。 对于升压转换器、Vin< Vout。 因此、没有理由使 Iin 小于 Iout。

    如果我有任何误解、请通知我。 谢谢你。