This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:降压转换器中的 IQ

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866670/lmr23630-about-iq-in-the-buck

器件型号:LMR23630

您好!

http://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf

在本文档中、测量 Iq 的条件为"无负载"和"非开关"、 而"非开关"表示 IC 中没有电源开关打开。

您能解释一下这一含义吗?

" IC 中的电源开关未接通"是否意味着输入电压未接通?

此外、文档中说 "IQ 来自 Vin 和 Vout "、但 IQ 的条件是"空载"

"空载"意味着 Vout 未连接任何内容、那么 IQ 如何从 Vout 流出?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "非开关"表示 EN 打开、但器件未开关。

    对于降压转换器、如注释所示、它仅从其输入消耗 IQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Iven、

    "EN 处于开启状态"和"器件未切换"的条件是什么?

    VEN < 1V、该器件将关断

    VEN > 1.6V 时、稳压器将启动。

    如果1V< Ven < 1.6V、这是"器件未切换"的条件吗?

    什么是正确的"器件未切换"条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况 是通过 一些复杂的引脚编程和设置手动创建的、这并不容易在工作台上进行测试。 它显示了高效率能力。