This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:反极性保护

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866882/tps61220-reverse-polarity-protection

器件型号:TPS61220

嗨、大家好

客户询问:

我有一个需要包含反极性保护的应用。 我们使用的是 TPS61220 (在睡眠模式下旁路并在运行模式下启用)。

如果我查看 TPS61220的内部电路、则会自动充当反极性保护(如果对 TPS61220应用反极性保护、则不会激活/启用旁路)

 反极性连接是否会对 TPS61220造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney:

    您是指反转输入电源的极性吗? 如果是、则有损坏电路的风险、因为 绝对最大额定值为-0.3V