This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881EVM-008:TPS23881 EVB POE 自动引脚设置问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, MSP-EXP430FR5969, USB2ANY, TPS2373, BOOST-PSEMTHR-007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863207/tps23881evm-008-tps23881-evb-poe-auto-pin-setting-issue

器件型号:TPS23881EVM-008
主题中讨论的其他器件:TPS23881MSP-EXP430FR5969USB2ANYTPS2373BOOST-PSEMTHR-007

尊敬的先生:

我想尝试使用 TPS23881 EVB 的所有4线对 PSE 电源功能作为设计参考。

  • 60W 和90W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (抱歉~请忘记之前未完成的帖子)

    尊敬的先生:

    我想测试 TPS23881 EVB 的所有4线对 PSE 电源功能、以供设计参考。

    • 60W 和90W _test 正常
    • 但是45W 和75W_测试失败(如果设置45W,则输出功率不足,则 jump =>只有大约25~27W)

    我仅调整"TPS23881EVB-008"J5跳转设置。

    是否可以帮助您再次检查此 EVB 设置是否正确? 请告诉我

    如果设置有误、也请告诉我。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯帕、

    您能否将电路板连接到 TPS2388xEVM GUI 并查看在遇到这些类型的故障时会遇到什么类型的故障? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny

    抱歉、我不确定"TPS2388xEVM GUI"?

    如果您的意思是使用"MSP-EXP430FR5969"。

    我没有这个模块。

    您能否先与研发工程师核实此问题?
    可能我的设置有误。
    谢谢!

    电源 我稍后将申请"MSP-EXP430FR5969"模块

    谢谢!

    黎家平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    我在此处参考 GUI:http://www.ti.com/product/TPS23881/toolssoftware#softTools。 我将尝试本周能否在我的板上重现此问题、并返回给您。 谢谢、  

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    当您遇到45W 和75W 的问题时、PD 的分类级别是多少?  

    当您将 PSE 设置为45W 且 PD 设置为5级以上时、PSE 应将功率降级为30W。  

    同样、当您将 PSE 设置为75W 且 PD 设置为7级以上时、PSE 应将功率降级为60W。  

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的信息。

    您能否提供此文档以供参考?

    中国台湾 TI 已申请"USB2ANY"套件。

    在我获得后,我将重试这些设置。

    谢谢!

    黎家平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    这是 TI.com 上的 TPS23881数据表。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps23881.pdf

    谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    明白了! 非常感谢。

    我将关闭此问题。

    再次感谢。

    黎家平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    抱歉! 再次询问此问题。

    我已经使用 TI TPS2373 EVB 重试45W PSE 输出功能。
    但 TPS23881 EVB 45W 输出仍然不符合规格表。
    您能帮助确认此状态是否正确吗?

    下面是一些测试数据设置
    测试设备

    • PSE:TPS23881EVB-008+"BOOST-PSEMTHR-007"
    • PD:TPS2373-4EVB-758

    测试结果

    1. PSE set 45W/PD set class 5=>输出功率约高于40W
    2. PSE set 45W/PD set class 6=>输出功率低于30W
    3. PSE set 45W/PD set class 7=>输出功率低于30W
    4. PSE set 45W/PD set class 8=>输出功率低于30W


    谢谢、

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    您的测试结果是预期的。  

    请逐一解释原因。  

    1.PSE 设置45W/PD 设置5=>输出功率约高于40W

    [一分钱] PD 的直流/直流转换器具有90%的效率。 考虑到电缆损耗和 PSE 的2.5% PCUT 精度、~40W 是合理的数字。

    2.PSE 设置45W/PD 设置6=>输出功率低于 30W

    [一分钱]这是因为功率降级

    3.PSE set 45W/PD set class 7=>输出功率约低于 30W

    4.PSE 设置45W/PD 设置类别8=>输出功率低于 30W

    [penny]这2个也是预期的。 突出显示框中的"5类"是一个拼写错误。 这些应该是4类。 我们正与文档团队合作解决此问题。 很抱歉造成混淆。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Penny:

    感谢您的信息。
    但输出功率降级状态约为45W/75W。
    这仅适用于 TI 芯片特殊定义或 IEEE802.3bt 标准定义?

    谢谢!

    卡斯帕


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    它符合 IEEE802.3bt 规范。 请参阅下表。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    抱歉!~我不理解这个表。

    您是否可以使用 PSE 5级设置?

    以及如何查找此表的简单说明。

    谢谢!

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    基本而言、PD 假设 PSE 能够发送 15W (1类或3类)、30W (2类)或 3类(3类)、60W (4类) 和90W (5类)。 如果 PSE 只能发送45W、则 PSE 无法告知 PD 它只能发送45W 而不是60W。 因此、PSE 只能将3指30W 功率降级、以防止 PD 的功率超过45W。 有关更多详细信息、请查看此白皮书(第22至23页)。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的信息。

    此问题再次结束。

    谢谢!

    卡斯帕