主题中讨论的其他器件:TPS23881、 MSP-EXP430FR5969、 USB2ANY、 TPS2373、 BOOST-PSEMTHR-007
尊敬的先生:
我想尝试使用 TPS23881 EVB 的所有4线对 PSE 电源功能作为设计参考。
- 60W 和90W。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我想尝试使用 TPS23881 EVB 的所有4线对 PSE 电源功能作为设计参考。
您好、卡斯帕尔、
我在此处参考 GUI:http://www.ti.com/product/TPS23881/toolssoftware#softTools。 我将尝试本周能否在我的板上重现此问题、并返回给您。 谢谢、
谢谢、
一分钱
您好、卡斯帕尔、
这是 TI.com 上的 TPS23881数据表。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps23881.pdf
谢谢。
此致、
一分钱
尊敬的 Penny:
抱歉! 再次询问此问题。
我已经使用 TI TPS2373 EVB 重试45W PSE 输出功能。
但 TPS23881 EVB 45W 输出仍然不符合规格表。
您能帮助确认此状态是否正确吗?
下面是一些测试数据设置
测试设备
测试结果
谢谢、
卡斯帕
您好、卡斯帕尔、
您的测试结果是预期的。
请逐一解释原因。
1.PSE 设置45W/PD 设置5=>输出功率约高于40W
[一分钱] PD 的直流/直流转换器具有90%的效率。 考虑到电缆损耗和 PSE 的2.5% PCUT 精度、~40W 是合理的数字。
2.PSE 设置45W/PD 设置6=>输出功率低于 30W
[一分钱]这是因为功率降级
3.PSE set 45W/PD set class 7=>输出功率约低于 30W
4.PSE 设置45W/PD 设置类别8=>输出功率低于 30W
[penny]这2个也是预期的。 突出显示框中的"5类"是一个拼写错误。 这些应该是4类。 我们正与文档团队合作解决此问题。 很抱歉造成混淆。
此致、
一分钱