This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:跳过模式(再次)

Guru**** 2811535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866642/tps54335a-skip-mode-again

器件型号:TPS54335A

你好

进入/退出 DCM 到脉冲跳跃的起始点  因器件而异

即使是同一电路板?

我在24VIN/3.3VOUT/电感器=15uH 时进行了测试(TPS54335A EVM)

结果是 IO=90mA。 (电感器峰值= 360mA)

但根据客户、他们使用 EVM 进入/退出脉冲跳跃模式的结果是200mA。 (两倍不同)

你怎么看?

请提供建议。

此致

e2e.ti.com/.../skip-omde.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    进入/退出跳跃模式的电流与电感器有关、不同电感器的电感不同、可能存在20%的误差。

    对于 IC、由于工艺原因、不同 IC 之间存在一些差异。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanji、

    请参阅有关 Eco-mode 阈值的应用手册。  您将看到它可能会有很大的变化、

    www.ti.com/.../slva388

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwan-San、John-San

    非常感谢您的快速回答!