This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:组件选择

Guru**** 2536190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866793/tps7a33-components-selection

器件型号:TPS7A33

 在 TPS7A3301RGW 的数据表中、建议将0.1uF 电容更改为 GND TA、以最大限度地提高性能。  

我们有一个 电容1uF 10V 10% X5R 0402 0402ZD105KAT2A。  

这是否足够好? 我在数据表中看到了"NR/SS 引脚到 GND 引脚:0.3V"、因此我认为我的10V 额定电压可能正常  —开发板中的任何内容  

µF 电容器、陶瓷、1 μ F 50V 0603 X5R、10%

问题在于我们的 PCB 空间非常紧凑、我需要尽可能小的解决方案!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    从 NR/SS 引脚到 GND 引脚的10V 额定电容器正常。  
    数据表指定的绝对最大值为2V。

    谢谢、

    斯蒂芬