This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:无电池时的输出电压

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866979/bq24072-output-voltage-when-battery-is-absent

器件型号:bq24072

您好!

我在同一个主题上看到了这篇文章: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/729873/2693387?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq24072%252525252520absent%252525252520battery#2693387

但是、当电池不在时、我们看到输出电压为4.4V (4.2V+225mV)。 哪一项是正确的?

如果3.4V 正确、为什么我们看到4.4V?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    当电池不存在时、您可以看到输出电压将为4.4V。 之前的 E2E 帖子将会更新。