This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431:TL1431CDRG4芯片功率耗散

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866455/tl1431-tl1431cdrg4-die-power-dissipation

器件型号:TL1431

你好。

我们的客户想知道 TL1431CDRG4的芯片功率耗散。 我已经检查了数据表、但是没有提供相关信息。

提前感谢您的帮助。


此致、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您能否澄清一下裸片功率耗散的含义?

    这是我们可以使用数据表上的热性能信息来计算的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    如果客户将使用热性能信息、下面的公式是否适用于计算功率耗散?  

    PD =(TJ - TA)/ RθJA Ω

    这基于 http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    是的、正确。 它比功率耗散值更灵活、因为它考虑了环境温度。