This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62173:多个器件的热膨胀系数(CTE)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863538/tps62173-coefficient-of-thermal-expansion-cte-for-several-parts

器件型号:TPS62173

我正在为使用大量 TI 器件的装配体进行焊点疲劳分析。  我想知道您能否告诉我以下器件型号的热膨胀系数(CTE):

TPS62173DSGT

UA78L05AIPK

LMZ10500SILT

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    下周我将搜索有关 TPS62173的数据。  对于其他器件、您需要单独发布帖子。  BSR-MV 不支持这些功能。  仅供参考、我怀疑数据将随时可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John。

    我以前曾对 E2E 中的 CTE 数据提出过类似请求、但这些请求始终得到了很好的支持。  下面是一个示例: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/789140

    本示例中的所有器件均为典型的引线式塑料封装器件。  这位先生通过电子邮件与我联系、告诉我、他希望其他 TI 含铅塑料封装器件也能采用类似的 CTES、但我应该再次询问我是否有 任何不符合该描述的器件。  (他接着帮助我找到了几个不符合该描述的器件的 CTe。)

    我在此询问的所有器件均为无铅器件。

    我很乐意为其他两个部分分别发布帖子、但您能帮助我确定我应该在哪里发布它们吗?  我本来以为稳压器和直流/直流转换器会被视为"电源管理"、但我在论坛中看不到似乎适合它们的其他类别。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davis、

    我发现一篇文章指向我提交支持请求单。  我这么做了、现在让我们看看会发生什么。

    您可以将其他人发布到同一个电源管理论坛。  当您在器件型号字段中插入器件型号时、论坛引擎会自动将其分配给正确的子组 每个应用程序组织都会监控其各自的子组、因此线性稳压器应用程序人员永远不会看到此帖子。  我支持 TPS62173、因此仅为我标记了此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、John。

    还感谢您提供有关提交其他器件请求的建议。  我不理解这个论坛是如何运作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    祝你一切顺利。  
    进一步检查后、仅为汽车器件提供了 CTE。 这是一款商用器件。  
    我已经检查了 TPS62173DSGT、没有等效的汽车器件。  

    我不确定 TI 为何不提供有关商用器件的 CTE 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这让我感到惊讶、因为我在 e2e 论坛上多次要求提供许多非汽车器件的 CTE 数据、而且我一直都收到了答案。

    /support/amplifiers/f/14/t/789140.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我很期待这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    来自我的来源:

    "我了解此数据的需求、但根据 TI 政策、此数据仅提供给汽车器件、并且需要 MIC NDA。

    我会向另一个部门提出这项要求,看看为何政策也会改变。

    如果我得到反馈、我会告诉你。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。  我想"为什么"对我来说无关紧要、但我很好奇、所以我会将这个线程保持打开状态。  但是、如果您没有得到任何响应并且需要关闭它、这是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我对该响应进行了反馈:

    "他们不为非汽车器件提供 CTE。
    这超出了我的控制范围、如果我能让您轻松无忧、我就已经完成了。"

    很抱歉、我没有更多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、我在发送给您的同时、提交了8个其他器件的 CTE 数据请求。  所有其他人向我发送了信息、正在获取信息、或者在一个情况下、他们需要我提供的特定信息才能做出回应。  您是唯一一位告诉我 T.I.不提供此信息的人。

    不过、如果你回到同一个人、我可以预测答案。

    我对此感到非常沮丧。  TI 似乎没有一致的政策。  这似乎取决于我的要求。

    我不能真诚地单击"这解决了我的问题"、但如果需要、您可以继续并关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我还有一个资源可以尝试。  他今天外出、但预计下周会有更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我的资源仍然显示"不在办公室"。  我怀疑他在假期结束之前就离开了。  我现在将关闭此主题、如果/当我以某种方式获得新信息时、我将重新打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    足够公平。  我非常感谢您的帮助。

    我希望您的假期过得非常愉快、我希望您的2020年充满成功和幸福!