This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:LED 电流纹波建议

Guru**** 2536630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, INA169, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865127/lm3409-led-current-ripple-recommendation

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: INA169

大家好、

我想问的是、如果使用 LM3409HV 施加 LD 电流、是否将其控制在+/- 6%(包括纹波噪声)以内。

1) 我们如何修改以下链接中的周围原理图以 实现它?  
2) 如果 INA169电流传感器与 LED 驱动器输出串联、则 MCU ADC 引脚会检测到该传感器 、然后用于动态调整 LM3409HV IADJ 以校正电流、是否可行、或是否有其他建议方法? 谢谢。
 
https://txn.box.com/s/qtqupdiwpj2mrsbk8nyp5yfm2ba0d68g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法打开文件、他们正在停止使用此文件。  这是否与之前的 LM3409博文相同?

    1) 1)输出电流纹波将取决于开关频率、电感器、Vin、Vout、LED 灯串的动态阻抗和输出电容。  增加电感值和/或增加开关频率将减少纹波。  添加的输出电容还将减少电流纹波。 用户还可以向 LED 灯串添加一些串联电阻、但由于损耗、这种电阻不太理想。

    2) 2) 这可以正常工作、但如何为 IN169供电?  您是否计划在 LED 堆栈底部进行感应?  在 LED 堆栈的底部实施电流感应更有意义。  它以该侧的接地端为基准。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的帮助。

    客户不会怀疑我们的 LED 驱动器能够在不发生过冲的情况下实现恒定电流。
    根据其测量波形、它未显示电流波形上的过冲行为。

    CH1:电流波形 CH2:亮度
    但是、问题是、由于启动了橡皮擦、因此橡皮擦的光效会更好、从而产生亮度过冲、即使电流与稳定情况相同、LED 的亮度也会更高。 RAER 制造部门表示、它将影响 RAER 的生命周期、也无法支持更高的电流能力。 由于 我们的 DLP 芯片组严格规定了压摆率、因此客户不能选择降低 LED 驱动器的压摆率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在读取电流、并且 MCU 可以调节 Iadj、则可以使用它来调节电流开环、以尝试减小光过冲。  开环可能会出现问题、具体取决于运行条件的一致性。  它将以何种最高占空比运行?  激光脉冲宽度是否恒定?  占空比是否恒定?  导通时输出功率是否恒定?  激光制造商对如何驱动激光以获得恒定光输出有何看法?  它是否需要感应光输出的反馈?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的善意帮助。

    关于激光补偿的系统设计细节、我不是激光的专家。

    我将向客户展示我们的建议、并让客户决定实施是否合理。

    还有另一个也使用 LM3409的项目、客户希望咨询您有关 Coff 功能的信息。

    其负载(TEC)的负载规格如下:

    工作电压:0V ~ 35V

    负载电流:0 ~ 7A

    在 LM3409规格中、当轻负载发生时、输出电压始终小于1.24V、TOFF 将限制为300us、从而导致输出电流不连续。

    1.在轻负载时是否有任何方法可以防止这种情况?
    2.如果它们向 VCOFF 施加外部电压以防止 Vout 小于1.24V、是否可行? 您是否会对此有任何担忧?

    3.我们是否有 LM3409的计算 Excel 工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)是 、请参阅 LM3409数据表中的第8.3.8节。  当 VLED 变为低电平时、为关断时间电容器充电时、第二个关断时间允许电容器充电。 这比使用固定电压更精确地保持电流调节。

    2) 2) 外部电压也会起作用、但与输出电压相比、它们会失去电流调节精度。  仍然需要 ROFF 电阻器。  这可控制 Coff 的充电率、即 LM3409在达到峰值电流阈值后的关断时间。

    3) 3) 我不认为有计算工具、但它是一个相当简单的部分、可以使用数据表方程进行设计。

    此致、