This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:器件型号不正确、实际上是 BQ25985

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866561/bq25970-part-number-is-incorrect-really-is-bq25985

器件型号:BQ25970

大家好

客户未在充电器上使用 OTG 功能、他们的问题是是否需要 PMID 上的电容器、如果需要、最小值是多少

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果 OTG 未被使用、在针对直流偏置和温度降额后、PMID 上至少需要8.2uF 的电容。  我还建议在靠近 IC 的位置放置一个0.1uF 电容器、以最大限度地降低 EMI。

    此致、

    Jeff