This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:将不会在满电流下充电

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862368/bq24600-will-not-charge-at-full-current

器件型号:bq24600

似乎充电电流约为设计值的1/10。 它是否卡在预充电模式? 我知道环路是闭合的、因为我可以更改输入电压并观察占空比变化。 它还将为3s1电池充电至12.6V 并关闭。 波形看起来很干净、没有过热的地方、IC 周围的所有电压看起来都是正确的。

这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    您是否测量了 ISET、R504和 VFB 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 ISET=1.57V。 VFB 在1.5V 至2.1V (充满电)范围内变化。 R504的电压约为2mV。 充电电流为.26A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

      VFB 是否随电池充电而变化、或者它是否在这些电压电平之间振荡。 您能否获取 VFB 的示波器捕捉?  您能否仔细检查 R504两端的差分电压? 25 m Ω 电阻上的2mV 电压将测量约80mA 的充电电流、而不是您观察到的0.26A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VFB 随电池充电而变化、最终达到2.1V。 没有振荡。 我再次检查了 R504两端的电压、并在电阻为.010欧姆时测量值约为2mV。 我已从.025 Ω 更改为.010 Ω、以匹配参考设计。

    环路会闭合、因为改变输入电压会改变占空比。 充电电流太低。 我有大约90%的占空比、因此应该有足够的电流通过电感器。

    仿真显示了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对上述问题是否有任何答复? SRP 和 SRN 信号需要多干净?

    我已经将 PCB 与 EVM 进行了比较、并且波形非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

      要清理 SRN 和 SRP 信号、您可以在 SRP 至 GND 之间添加0.1uF 共模滤波电容器、并在 SRN 和 SRP 之间与检测电阻器并联一个0.1uF 差模滤波电容器。 您有任何系统负载吗?

    当充电处于 CC 模式时、请获取 VCC、SRN、PH 和 ACDRV 的波形。 (对于 CC 模式、验证 VFB 是 VLOWV < VFB (电池电压)< VECHG)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

      我们一段时间没有收到您的反馈、并假设您能够解决您的问题。 如果不能随意回复此主题。