This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:负载电流瞬态后的轻功率测量过冲

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865120/lm3409-overshoot-of-light-power-measurement-after-load-current-transient

器件型号:LM3409

大家好、

我的客户正在其系统中将我们的 LM3409用于 LED 驱动器。

它们在负载电流瞬态时测量了轻功率和电流波形、如下图所示。

他们希望提高过冲行为的性能。

原理图如下所示。 请提供一些建议。 他们还提到我们是否可以实施阶跃电流负载系统来防止过冲行为、如下图所示。 您能指导我们如何在我们的系统中实现它吗? 谢谢。  

CH1:电流、CH2:轻功率

  

步进电流波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    LM3409是一款滞环控制器。  它不应具有过冲。  他们能否检查其电流测量的校准?  他们是如何命令打开和关闭的?

    LM3409根据关断计时器以受控纹波调节峰值电流。  电流达到峰值电平、然后在电感器电流下降时关闭。  关断计时器保持峰间纹波恒定、因此、如果运行正确且测量正确、则不会出现过冲。

    它们在哪里测量输出电流?  LED 灯串或 LED 灯串以及输出电容器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的帮助。 它适用于 DLP 应用、而 LM3409已加电用于激光二极管。

    我们的 LM3409提供激光恒定电流、 但问题在于示 波器波形中显示的光功率过冲行为。

    该行为是由激光 特性引起的。 激光二极管在启动时具有更好的光效。

    激光制造部门表示、这将影响激光二极管的寿命周期、客户也无法使用更高的电流负载。

    客户希望我们提供一种方法(如 STEP 电流)来防止这些激光二极管的行为。

    现在、我正在考虑使用 R4/C1时间常数来构建一个两步式 iadj 调节电路、如下图所示。

    您认为这是可能的、还是有任何其他建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    是的、有很多方法可以更改启动行为。  但是、在此之前、他们可以查看电感器电流。  同样、这是一个峰值电流调节 LED 驱动器、它不应过冲。  如果电流纹波恒定、则不应过冲。  他们是否已验证过冲?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭这个、因为这已经在另一篇文章中讨论过。

    此致、