This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:输出保护元件

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866373/tps22810-q1-output-protection-element

器件型号:TPS22810-Q1

大家好、

剂量 TPS22810-Q1在 VOUT 引脚上有保护二极管?

由于绝对最大额定值电压的最小值为-0.3V、我认为 VOUT 和 GND 之间有一个二极管。

  

正确吗?

当电路板 GND 悬空时、会从 IC 的 GND 生成到 VOUT 引脚的电流。

我们必须考虑测量值、但首先要知道是否有从 GND 到 VOUT 引脚的电流路径。

如果有二极管、您能否提供该二极管的 VI 特性?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San、

    绝对最大额定值意味着、如果在输出引脚上施加的电压大于-0.3V、则器件可能会损坏。 这不是指二极管的偏置电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢您的支持。

    我知道。

    这意味着该器件中 VOUT 和 GND 之间没有二极管。

    正确吗?

    电流从 GND 流向 VOUT 引脚。

    你怎么看?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San、

    我们在 Vout 和 GND 之间采用 ESD 电池形式的保护电路。  

    但是、如果在 Vout 上放置大于-0.3V 的电压、则器件很可能会损坏。

    我们不提供内部布局信息或内部保护电路的特性。